This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:1.8V 输出0.747V、甚至是故障器件上的0V

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702, LP87702-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021759/lp87702-q1-1-8v-output-0-747v-or-even-0v-on-failure-device

器件型号:LP87702-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87702

大家好、

我有一个故障器件、该器件已经工作了大约3个月。 在进行输出电压测量后、我发现故障是由1.8V 电压未正确生成造成的。 该电源轨上仅观察到0.747V 电压。  我已检查输入电压是否仍然正确:3.3V。 输出也是正确的。 5V 输出也是正确的。  

我尝试断开负载与 v1.8轨的连接、电压稍微增加到0.9V…… 仍然异常。  我尝试重新焊接 L2 (请参阅下面的原理图以供参考)、我发现1.8V 电压轨上可能会出现不可预测的电压:0V、0.7V、1.8V 可以随机看到(这意味着有时我重新焊接 L2、我发现电压为0V、然后重新焊接 L2、电压变为0.7V 或1.8V...)。 我认为每次焊接都是正确的。 因此、我认为它与 L2无关。   

是否有任何提示、可能导致此故障的原因是什么?

注:上电后未完成 I2C 配置。 一切都保持默认状态。

这是供您参考的原理图

 

谢谢、致以诚挚的问候

Dong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    有问题的降压转换器是否具有开关节点波形? 如果您可以访问 I2C、 INT_BUCK 寄存器(0x22)的状态是什么? 反馈连接是否正常?

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuli:

    稍后我可以尝试在 L2 --> IC 的连接点捕获波形。  该板仅包含一个通过 I2C 与 LP87702连接的 MCU。 当1.8V 电压异常时、NRST 保持低电平、因此 MCU 保持复位状态。 因此无法轻松读取 INT_BUCK 寄存器内容。 我可以尝试使用另一个板通过 I2C 与该 IC 连接。 不容易。 但可行。  

    反馈通过0欧姆电阻器。 我测量该电阻器。 这符合预期。  

    此致

    Dong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuli:

    我设法获取 INT_BUCK 寄存器内容。 它是0x2。

    此致

    Dong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    好的、有些东西短路了。 您是否测量了输出电阻? 由于它运行了3个月、我假设反馈连接正常、因此 LP87702-Q1本身或其中一个外部组件发生了故障。

    如果输出电阻为~0欧姆、则尝试移除 LP87702-Q1并再次测量。

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加了供您参考的整个寄存器转储:索引映射到相应的寄存器地址

    powerData[0] uint8_t 0x0 (十六进制)
    powerData[1] uint8_t b6 (十六进制)
    powerData[2] uint8_t 0x1b (十六进制)
    powerData[3] uint8_t 0x2C (十六进制)
    powerData[4] uint8_t 0x1b (十六进制)
    powerData[5] uint8_t 0x34 (十六进制)
    powerData[6] uint8_t b1 (十六进制)
    powerData[7] uint8_t 0x7d (十六进制)
    powerData[8] uint8_t 0x5b (十六进制)
    powerData[9] uint8_t 0x32 (十六进制)
    powerData[10] uint8_t 0x23 (十六进制)
    powerData[11] uint8_t 0x14 (十六进制)
    powerData[12] uint8_t 0x5 (十六进制)
    powerData[13] uint8_t 0x0 (十六进制)
    powerData[14] uint8_t 0x0 (十六进制)
    powerData[15] uint8_t 0x8b (十六进制)
    powerData[16] uint8_t 0x8 (十六进制)
    powerData[17] uint8_t 0xc4 (十六进制)
    powerData[18] uint8_t 0x41 (十六进制)
    powerData[19] uint8_t 0x3f (十六进制)
    powerData[20] uint8_t 0x18 (十六进制)
    powerData[21] uint8_t 0x9e (十六进制)
    powerData[22] uint8_t 0x9f (十六进制)
    powerData[23] uint8_t 0x8a (十六进制)
    powerData[24] uint8_t 0xa3 (十六进制)
    powerData[25] uint8_t 0x3 (十六进制)
    powerData[26] uint8_t bbf (十六进制)
    powerData[27] uint8_t 0x1f (十六进制)
    powerData[28] uint8_t 0xdc (十六进制)
    powerData[29] uint8_t 0xF (十六进制)
    powerData[30] uint8_t 0x0 (十六进制)
    powerData[31] uint8_t 0x0 (十六进制)
    powerData[32] uint8_t 0x10 (十六进制)
    powerData[33] uint8_t 0x0 (十六进制)
    powerData[34] uint8_t 0x2 (十六进制)
    powerData[35] uint8_t 0x0 (十六进制)
    powerData[36] uint8_t 0x0 (十六进制)
    powerData[37] uint8_t 0x8 (十六进制)
    powerData[38] uint8_t 0xc0 (十六进制)
    powerData[39] uint8_t 0xc (十六进制)
    powerData[40] uint8_t 0x5 (十六进制)
    powerData[41] uint8_t 0x88 (十六进制)
    powerData[42] uint8_t 0x1 (十六进制)
    powerData[43] uint8_t 0xdd (十六进制)
    powerData[44] uint8_t 0xd (十六进制)
    powerData[45] uint8_t 0x3f (十六进制)
    powerData[46] uint8_t 0x0 (十六进制)
    powerData[47] uint8_t 0x0 (十六进制)
    powerData[48] uint8_t 0x0 (十六进制)
    powerData[49] uint8_t 0x6 (十六进制)
    powerData[50] uint8_t 0x1 (十六进制)
    powerData[51] uint8_t 0x0 (十六进制)
    powerData[52] uint8_t 0x0 (十六进制)
    powerData[53] uint8_t 0x3 (十六进制)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuli:

    我从 v1.8轨断开了负载。 并再次读取 INT_BUCK 寄存器。 它仍然是0x2。  这是否可以证明 LP87702-Q1本身内部短路?

    此致

    Dong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    LP87702-Q1或其中一个外部组件短路。 输出电阻是多少?

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuli:

    如何测量输出电阻?I 为电路板断电、然后测量 v1.8和接地之间的电阻。 电阻为4.7K。  或者我需要为电路板加电、使用电压和电流来计算电阻?  

    还有一件事:在我从 v1.8上断开负载后、没有太多的外部组件。 仅剩下 L2、C21、R37 (0欧姆)。

    移除 L5以移除 V1.8RAIL 上的负载。

    此致

    Dong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    是的、输出电阻将是1.8V 电源轨和 GND 之间的电阻、在本例中、我对降压关闭时的电阻感兴趣。 如果电阻为4.7kOhm、则不应由外部元件引起短路。

    您是否完全确定反馈连接正常? 通常、当断开反馈时、它将导致短路中断、但在这里、输出中没有真正的短路。

    如果反馈正常并且1.8V 轨到 GND 电阻不是~0欧姆、那么除了 芯片损坏外、我认为没有其他选择。

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Samuli。

    我仔细检查了反馈路径。 未发现问题。  

    再次感谢您的友好和及时支持。  

    此致

    Dong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    好的、那么我认为器件刚刚损坏。 请联系您当地的 TI 现场联系人以返回器件以进行进一步分析。

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点:我们在 v1.8电压轨(L2)上使用的电感是 red_ciron 电感。  RDC 参数看起来比参考设计大。 您是否看到该电感参数的任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    较高的 RDC 只会导致较高的损耗、从而降低效率。 它对稳定性的影响可以忽略不计、但可以忽略不计。

    此致、

    Samuli Piispanen