This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:器件机械尺寸查询

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021904/tps552882-q1-parts-mechanical-dimension-query

器件型号:TPS552882-Q1

您好!

我想在  下面的屏幕截图中获取有关 TPS552882-Q1 A-E 的间距尺寸的封装的更多信息、以完成库中的器件注册。 如果我能提供这些信息来帮助完成器件注册流程、请不胜感激。


BR、

Leo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    答:0.625mm

    B:1.125mm

    C:0.625mm

    D:1.05mm

    E:0.25mm