Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256404 当施加输入电压时、负载电流设置略有增加、输出电压可能会上升一半、但可能无法启动。
启动的上升时间约为20毫秒。
就测量波形而言、BW OVP、OVP1和 OVP3不工作。
如果您无法启动它、您能预测它是如何停止的?
在软启动时、OVP1的阈值会发生变化、但是否有任何变化、例如 OVP2和 OVP3停止工作?
启动的上升时间约为20毫秒。
就测量波形而言、BW OVP、OVP1和 OVP3不工作。
如果您无法启动它、您能预测它是如何停止的?
在软启动时、OVP1的阈值会发生变化、但是否有任何变化、例如 OVP2和 OVP3停止工作?