This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3701:只为 VDD 以外的电源轨使用欠压选项

Guru**** 2580355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018445/tps3701-using-only-undervoltage-option-for-a-rail-different-than-vdd

器件型号:TPS3701
主题中讨论的其他器件: TPS38A-Q1

大家好、

我使用的是 TPS3701。  

1.为了仅监控与 VDD 不同的电源轨的欠压(仅限 INA)、如何计算 R1和 R2? 数据表中未指定此配置的详细信息。

2.是否有任何替代器件建议可对 INA 和 INB 进行欠压监控?

谢谢、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    下面显示了我圈出的输入阈值电压:

    您可以使用405.5mV 作为基准电压来使输出无效、并使用400mV 来使输出无效。

    关于您的第二个问题、我们提供了多个多通道器件、可满足您的双输入欠压阈值检测需求。  我是否可以询问什么是应用?  您是否需要通过汽车认证的器件?  我认为 TPS38A-Q1 可满足您的需求。  另一个选项是 TPS3704-Q1

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  祝您好运!

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    对于1、 没有仅用于 UV 监控的 R3? 但根据数据表、R1的计算基于 R3 (OV 阈值)。

    如何仅计算 R1和 R2?请说明。

    for2、它适用于工业应用。 请建议两个通道均为欠压状态。 允许监控15V 和9V 电压。  

    谢谢、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    您的应用设置是否与图24类似?  请参阅以下内容:

    输入 B 的输出波形如下所示:

    因此、对于输入 B、当 INB = 400mV 时、输出将置为低电平。  公式将是

    VINB = 400mV *(R4/(R3+R4))  

    输入 A 的输出波形如下所示:

    因此、对于输入 A、当 INA = 405.5mV 时、输出将取消置位高电平。  公式将是

    VINA = 405.5mV *(R2/(R1+R2))  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是的。 我只需要欠压特性。 因此、必须使用 UV threshold.VIT-(INA+)和流经电阻器的电流来计算 R1、R2。 您共享的公式未显示 UV 阈值。 请澄清。

    此外、建议在工业应用中使用支持两个通道的 UV 器件。 15V 和9V 是要监控的电源轨。

    谢谢、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    UV 阈值是您通过调节电阻器值设置的值。  例如、如果您希望 UV 阈值为2.9V、而您要监控3.3V 电源轨。  使用中的公式  

    Vina = 405.5mV *(R2/(R1+R2))、假设 R2为100k Ω、我们可以求解 R1。  您知道阈值电压为2.9V、因此我们将该值替换为 VINA。

    2.9V = 400mV *(100K/(R1 + 100K))

    R1 = 625K 欧姆

    这意味着当 VDD 为2.9V 时、OUTA 将变为低电平。  当 OUTA 变为高电平时、VDD = 2.4V。

    对于问题2、我们现在有 TPS38A-Q1。  如需更多信息、请参阅数据表。  非汽车产品的数据表尚未发布。

    我有几个问题要问您:

    1. 项目是否处于开始阶段?
    2. 该应用采用什么终端设备?
    3. 估计体积是多少?

    我希望我已经回答了你的问题。

    本   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    是否有任何新的更新?  如果您对我提供的答案不满意、请单击"已解决"以关闭主题。  谢谢、祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢公式详细信息、仅通过 R1和 R2进行 UV 监控。

    "这意味着当 VDD 为2.9V 时、OUTA 将变为低电平。  当 OUTA 变为高电平时、VDD = 2.4V。'

    VDD 范围在2.9V 至2.4V 之间有何行为?  

    OUTA 变为低电平?

    请回复。  

    该项目处于面向工业应用的原型设计阶段。  

    原生数量较少。

    谢谢、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    VDD 范围在2.9V 至2.4V 之间有何行为?  

    该行为如下图所示:

    当受监控的电压降至 低于 VIT-(INA)时、OUTA 将下降、并保持低电平直到受监控的电压高于 VIT+(INA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben。

    此外、公式必须为400mV = 2.9V *(100K/(R1 + 100K))、而不是 2.9V = 400mV *(100K/(R1 + 100K))

    请澄清。

    此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    是的、您回答正确。  我应该得到的是2.9V = 400mV*((R1+100K)/100K)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"关闭主题。  谢谢、祝您好运!