This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:参考电路

Guru**** 2507195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020519/bq25895m-reference-circuit-for

器件型号:BQ25895M

我们目前正在为平板电脑项目设计原理图。  USB C 型充电器用于电池充电和数据传输。 BQ25895m 用作充电 IC。 我们将 USB 连接器的 D+和 D-信号直接提供给处理器 I.MX7的 DP 和 Dn 引脚以进行数据传输。 那么、充电 IC (BQ25895m)的 D+和 D-线路将如何终止?

请检查并告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    D+/D-引脚用于在插入 VBUS 电源时进行 USB 输入电流限制检测。  在充电器输入电流限制检测过程中、主机必须能够连接 HIZ D+/D-引脚、以便由充电器驱动 D+/D-引脚。 如果主机无法连接 HIZ D+/D-引脚、则需要使用 USB 开关 来隔离主机和充电器。 该器件的 DSEL 引脚 可用于 D+/D-多路复用器选择控制。 有关示例电路,请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/sluuba2b/sluuba2b.pdf 上的 BQ25895M EVM。

     

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们添加了可隔离 USB 主机和充电器的 USB 开关。 根据 DSEL 引脚、在这种情况下 、BQ25895M 会检测 D+和 D-。 高电平期间的电压?

    根据我的理解、当 DSEL 为高电平时 、BQ25895M 将检测 D+和 D-。 在 DSEL 为低电平时、我们为处理器的数据传输提供了配置。 请检查并确认这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSEL 引脚驱动为低电平、以指示充电器 D+/D-检测正在进行、需要控制 D+和 D-信号。

    谢谢、

    宁。