This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3844:Uc3844

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021751/uc3844-uc3844

器件型号:UC3844

您好!

我设计了一个30V@0.5A 直流/直流升压转换器(标称输入电压= 28V)。 我在光耦合器反馈控制方面遇到了问题。
A)如果我将光耦合器引脚(3)接地、并且将光耦合器引脚(4)连接到 UC3844AD 的 FB 引脚(引脚2)、则反馈不受控制
b)如果我将光耦合器引脚(3)连接到 UC3844AD 的 FB 引脚(引脚2)、并且将光耦合器引脚(4)连接到 UC3844AD 的 VREF (引脚8)、则反馈处于控制状态。
能不能有人告诉我哪种方式是正确的。 作为参考、我连接了这两者的粗连接。

电路)   

    

电路符合 b)  

此致、

Karthik K V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参阅数据表第22页、其中显示了如何将光耦合器连接到 UC3844的示例、以便您的第二个示例正确。 由于 UC3844 FB 是运算放大器的输入引脚、您的第一个无法正常工作、并且无法提供电流来驱动光耦合器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。