This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:EN 引脚控制电路建议...

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021275/lm3880-en-pin-control-circuit-suggestion

器件型号:LM3880

尊敬的 Sirs:

作为客户设计、主要电源是 USB 5V、EN 引脚没有任何控制电路。

当5V 关断时、EN 几乎将同时关断、并且 所有 FALG 输出将一起关断。

是否有任何电路建议 EN 在关断时确保 EN 在5V 之前关断?

分压器是否工作?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LM3880的电源电压(VCC)为2.7V 或更高。 当 VCC 高于2.7V 时、必须确保 EN 发生变化。

    我认为这不能由分压器完成。 您必须为以下事项添加器件或外部电路:

    当5V 信号高于其自身的 POWER_Good 阈值时、EN 置为有效、以便 LM3880能够开启系统

    2.当5V 信号低于其自身的 POWER_GASE_OFF 阈值(必须大于2.7V)时、EN 将取消置位、以便 LM3880可以关闭系统。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回复!

    在客户设计中、是否有任何外部电路建议可用于控制 LM3880?

    BTW、客户在关闭期间看到了上升波形、是否有任何关于此类波形为何存在的想法?

      

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以使用监控器或比较器将5V 器件与阈值进行比较、以确定 EN 信号。

    图片太模糊了。 很难读取 EN 和 FLAG 输出之间的延迟。

    如数据表中所述、您必须确保在 VCC 低于2.7V 之前 EN 处于低电平。 否则、器件的行为不确定。  

    此致

    Yihe