This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:UCC3895的 SR 控制

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021796/ucc3895-sr-control-of-ucc3895

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件: UCC28951

大家好、

UCC3895是一种不支持的 SR 控制解决方案、因此许多用户选择 OUTA 和 OUTB 信号进行 SR 控制。

但仍有一些项目选择 OUTB 和 OUTD 进行 SR 控制。

这两个 SR 控制操作有何不同?

哪一个更好?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy

    下面是初级栅极信号和 SR 栅极信号的正确时序、Fout/F 是 SR 栅极信号。 OUTA 和 OUTD 的重叠为 D、SR 栅极信号应为1-D 因此、无论用于 SR 控制的 OUA/B 或 OUTB/D 是最佳解决方案、最佳解决方案都是具有 SR 集成的 UCC28951。

    云生