This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:一般评论、附加二极管和电流限制

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021844/lm5122-general-review-additional-diode-and-current-limit

器件型号:LM5122

我有 一个 LM5122升压20V-33V 输入、36V、4.5A 输出用于 PDP-2638的原理图、我对此有一些问题。

使用功率级设计器、峰值电感器电流为9.37A (在最小输入电压下)。 使用两个12mohms 并联作为感应电阻器、存在12.5A 电流限制。 但在87.5mV 的电流限制阈值最大值下、电流限制为14.6A、这会使电感器饱和。 这是 需要担心的(在电流尖峰的情况下)还是不可能达到该最大规格?

此外  、原理图中的"附加并联肖特基二极管"是否是一个不错的选择?

如果您对 原理图有任何其他建议、请告诉我。

感谢你的帮助、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  


    电感器饱和是一件非常危险的事情。 建议选择具有更大饱和电流的电感器。

    您可以并联一个二极管。 但是、需要考虑二极管的电流能力和损耗。

    关于 SCH:

    1)建议为引脚5 (Vin)添加一个0.47uf 电容

    2)建议为引脚6 (UVLO)添加100pf 电容

    3)建议为引脚17 (Vcc)添加一个4.7uF 电容器