This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54680:电流限制值与温度间的关系

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016223/tps54680-current-limit-value-vs-temperature

器件型号:TPS54680
主题中讨论的其他器件:TPS62867

您好!

在低温条件下、电流限制值是否通过检测 FET 导通电阻的减量来减小?

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    我不确定您的意思是"检测 FET 导通电阻的减量"。 您能澄清吗?

    电流限制值取决于 VIN 和温度。 如您在第6页的内部方框图中所见、电流限制块有一个特定的感应 FET。

     请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    您在这里有任何更新吗?

    请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    我没有听到您的反馈。

    由于缺乏活动、我将关闭此主题。

    如果您想重新打开、请在下面回复。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian-San、您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    >我不确定您的意思是"检测 FET 导通电阻的减量"。 您能澄清吗?

    我想知道 温度和感测 FET 导通电阻的相关性。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我也不理解你的问题。  电流限制规格包括温度变化。

    此外、您为什么要使用这款近20年的器件?  TPS62867能为您效劳吗?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道、电流限制值与温度间的关系趋势是① μ A 或② μ A。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您解释您的问题。

    未为此器件指定此详细信息。  但由于感应 FET 的 Rdson 较高、电流限制通常会随着温度升高而降低。  这也与 D/S 值匹配、这些值在输入电压较低(Rdson 较高)时显示较低的电流限制。

    Chris