This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:轻负载时的效率

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021126/lm5141-q1-efficiency-at-light-load

器件型号:LM5141-Q1

大家好、

是否可以在以下条件下为 LM5141-Q1提供效率数据。

输入电压:12V

输出电压:3.3V 固定电压

开关频率:400kHz

待机模式(DEMB 引脚低电平)

输出电流:1mA - 50mA

谢谢!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    我们正在查看可用数据、并将很快回复。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    我提供了以下 VIN = 13.5V 时的波形图、并将针对其他输入电压直接发送电子邮件。

    此致、

    Tim