请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24172 您好!
当电池电量低于特定水平时、例如~3V。 充电器进入什么状态? 我认为这是睡眠模式、会使其不清楚。
在睡眠模式期间、Q3的状态是什么、是否断开电池与系统的连接? 泄漏电流为15uA?
这是客户打算使用的配置:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请查看 VLOWV 参数。 当电池电压低于该电平时、BQ24172将预充电电流施加到电池(快速充电10%)。 如果在30分钟内未达到 VLOWV 阈值、则充电器将关闭、并在 STATUS 引脚上发出故障。
当 SRN 电压大于 AVCC 时、将进入睡眠模式。 请参阅第9.3.6节"加电"。 但是、请注意、Q3具有系统的体二极管。 在上述典型应用中、没有任何因素会阻止电池通过体二极管放电。
谢谢、
Mike Emanuel
如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。