This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:18650单节电池

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021542/bq25170-18650-single-cell

器件型号:BQ25170

你(们)好

我想  使用6V 太阳能电池板或 USB 输入为锂离子18650单节电池充电。

电池将与负载并联。

如果我具有电池反向保护功能、这将是一个很好的优势。

请告诉我是否推荐使用 BQ2517或其他器件型号。

如果您有一个参考设计、它会很有帮助

感谢 Avraham Davidson

BD-Alert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avraham、  

    是的、BQ25170能够使用6V 电源或 USB 输入为锂离子电池充电。 该器件具有反向电流保护、但没有反向电池插件保护。 需要额外的电路来防止反向电池插件。 我在下面链接了一个应用手册、其中提供了示例保护电路。  

    反向电流/电池保护电路

    [引用 userid="427457" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021542/bq25170-18650-single-cell "]请告诉我是否推荐使用 BQ2517或其他器件型号。

    BQ25170的充电电流高达800mA。 您打算在什么充电电流下为电池充电? 此外、您的并联负载将消耗多少电流?

    [引用 userid="427457" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021542/bq25170-18650-single-cell "]如果您有参考设计,它将会很有帮助

     参考设计可从数据表的第20页开始找到、我将在下面链接。

    BQ25170数据表 

    此致、

    Garrett