This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:滤波电容器和电阻器

Guru**** 2390825 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021440/lm3488-filtering-caps-and-resistors

器件型号:LM3488

升压团队、

我们的客户将 LM3488用于升压电路:

VIN = 4至8V

VOUT = 24V

Iout = 1.25A

他们担心的是、webench 会就 Cfilt、Rfilt、CFB 提供 EVM (AN-1204)的不同建议。

Webench 通过100欧姆连接(Rfilt)将 Cfilt 置于 Rsense 旁边。  EVM 将电阻器放置在 Cfilt 和 Rsense 之间、但电阻为0欧姆。

Webench 显示无电容 Rfb1或 Rfb2。  数据表在第8.2.1.2.3节中提供了 CFB 选项。  数据表显示将 CFB 放在 Rfb1上、而 EVM 将 CFB 放在 Rfb2上。

我们对每个电路都建议什么?

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    在 webench 仿真中、电容器 C_filt 为10pF、这相当于根本不放置滤波电容器。 如果需要滤波器、我建议将 Cfilt 放置在靠近 Isen 引脚的位置。 这将有助于消除感测到的电流信号开始时的尖峰。 其缺点 是、如果导通时间小于 Rfilt 和 Cfilt 时间常数的两倍、则由于额外的延迟、电流限制可能无法完全正常工作。  

    对于 CFB、数据表建议如下:" 可以在反馈和接地引脚之间连接一个100pF 电容器以降低噪声。" 因此、您可能希望在底部反馈电阻器上放置 CFB。  

    谢谢、

    Richard