This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:技术问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015785/tps23750-technical-issues

器件型号:TPS23750

大家好、

我收到了客户的问题。

我使用23750制造的5V/2A PoE 电源。 它可以在刚刚调整时使用。 但是、如果以某种方式添加负载、并且施加的电流超过200mA、则会出现异常。 上电电仅为3V 左右。 原因是什么? 我应该如何处理它。 我已经测试了50V 输出是否稳定。

e2e.ti.com/.../TPS23750_5F00_SCH20210705.pdf

e2e.ti.com/.../POE_5F00_23750_5F00_01.zip

此外、我发现当这组电路未使用时、50V 不稳定。 是否有任何方法可以取消 LED?

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否详细解释一下如何以单向方式添加负载? 您是否反转了负载的极性? 我们如何知道、消耗不同电流的不是负载?

    使用哪种类型的负载? 电阻、负载、系统?

    系统也可能不稳定、这可能表示组件组装不正确。  

    我还注意到、电源路径中有一些接地或直接连接的电阻器。 许多电阻器标记为 R? 因此、我无法指定哪些选项。  

    我的建议是与 HPA107进行比较、并注意所有差异(包括器件选择)、以帮助了解这些电路板的行为方式不同。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pahl、

    感谢你的帮助。

    您提到的组件布局、

    我提供了 PCB 图、请帮助我查看哪个器件存在问题。

    我发现了 hpa107的电路、

    我添加到 C1中的 LED 是指此处添加的 LED。

    但是、在该操作后、50V 不稳定且输出间歇性。

    我添加了另一个10K 电阻器。

    现在问题是50V 稳定、5V 输出(超过200mA)不稳定

    请再次分析、非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否显示50V 和输出电压的标记波形?

    在没有连接任何负载的情况下、设计消耗了多少功率?

    PCB 不包含我要求的标签。 请让客户枚举原理图。  

    您能回答以下问题吗?

    您能否详细解释一下如何以单向方式添加负载? 您是否反转了负载的极性? 我们如何知道、消耗不同电流的不是负载?

    使用哪种类型的负载? 电阻、负载、系统?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pahl、

    感谢你的帮助。

    我从客户那里获得了一些信息。

    标记波形和50V 输出电压如下:

    输出为5V 之后。

    我使用该电子负载进行测试。

    电流的方向是相同的。

    在无负载连接的情况下、不需要功耗。

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    因此、该原理图中的所有内容似乎都与 HPA107匹配。 这可能表示物理板上的某些组件的值不正确或已损坏。  

    我建议查看每个组件的物理板。 此外、我建议订购此 EVM 来比较波形。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此请求是否有任何更新?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师