This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:双极电源配置中的钳位连接

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021541/ucc5350-clamp-connection-in-bipolar-power-config

器件型号:UCC5350

大家好、

如果客户在双极电源配置中使用 UCC5350,我们能不能...

1) 1)直接短接输出?

2) 2)如果不使用、浮动锁模引脚?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    米勒钳位引脚应直接连接到栅极、而不是 OUTL。 通常、我们使用栅极电阻器、如果您将钳位连接到 OUT 引脚、这将使米勒钳位的使用失败、米勒钳位的作用是提供一条通向 VEE2的极低路径、以防止栅极上出现尖峰、从而防止误导通。

    如果未使用钳位引脚、您可以/悬空它、但我们建议将其绑定到 VEE2、因为它也是输入。

    如果这回答了您的问题、请按下绿色按钮让我们知道。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dimitri、

    谢谢。

    对于 UCC5350M、您说应该直接将钳位连接到栅极、我看不到任何被称为"栅极"的引脚、您能为我指出吗?  谢谢。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    栅极是 MOSFET 或 IGBT 的栅极、请参阅第34页的图58、我将链接如下。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc5350.pdf#page=34

    如果这回答了您的问题、请按下 绿色 按钮让我知道。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitri、感谢您的快速反馈和解释!

    最后一个问题是、如果 VEE 是负电压、例如-5V、钳位是否仍然可以连接到栅极? 谢谢。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VEE 始终为0V 或以源极/发射极为基准的负极。 负 VEE 如何变为的唯一限制是 FET/IGBT 能够承受的值。 这些详细信息将在其数据表中列出。

    钳位应始终连接到栅极、无论它是以 VEE2为基准还是以源极/发射极为基准