This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTD08A010W:TEMP 输出测量的最高建议温度是多少?

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: PTD08A010W, PTD08D210W, UCD7242, PTD08A020W, UCD7230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021568/ptd08a010w-what-is-the-maximum-recommended-temperature-as-measured-by-temp-output

器件型号:PTD08A010W
主题中讨论的其他器件: PTD08D210WUCD7242PTD08A020WUCD7230

此问题适用于以下数字动力传动模块:

PTD08A010W

PTD08D020W

PTD08D210W

所有这三个模块的最高工作温度均为85°C。 这三种器件都具有模拟温度感测输出。

PTD08D210W 数据表将被转换为"结温"的温度。 该模拟输出的读数高达125C。 其他模块不指定读取此温度的位置。

我是否可以假设最高指定温度(85C)是环境温度而不是结温?

如果是这种情况、那么 这些模块的最高建议结温(或 TEMP 或 TSense 引脚上读出的温度)是多少?

此致、

Eamon Egan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eamon、您好!

    是的、85摄氏度是指环境温度。

    遗憾的是、我没有关于安全温度读数最大值的任何数据。
    相反、我们在数据表中发布了安全工作区(SOA)曲线。

    PTD08D210W 使用 UCD7242 MOSFET/驱动器 IC、TJ 最大值为125 C
    我建议将最大温度读数设置为低于115C (125 - 10C 温度读数精度)。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、感谢您的回复。

    关于我要询问的其他两个模块(PTD08A010W、 PTD08D020W)、其温度感测线路上的信号输出是否也是其驱动器 IC 的结温?

    此外、您能否告诉我 这些模块中使用了哪些驱动器部件? (以及他们是否还有125C TJmax -尽管我可以自己查看)。

    谢谢、

    Eamon Egan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eamon、您好!

    PTD08A010W 和 PTD08A020W 使用  UCD7230、Tj 最大值为150C。
    是的、所有这些模块都使用二极管进行温度测量。

    此致、

    Yitzhak Bolurian