This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BQ76942老化处理问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017513/bq76942-bq76942-burn-in-process-question

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

我们的客户希望检查 BQ76942的老化过程

他们使用 TI 程序 "Battery Management Studio"烧写、

但似乎无法 输出 bq.fs 或 df.fs 文件、仅输出 gg.csv 文件。

是否有方法使用该程序输出 gg.csv 以外的文件来支持 BQ76942?

谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    BQStudio 中的"数据存储器"页面将导入 g.csv 文件。  它将导出 gg.csv 或闪存流文件。  闪存流导出包括一个 gm 文件和一个 OT 文件、前者是命令、后者包含一个写入 OTP 的命令。  由于 OTP 受到限制、请仔细使用。

    BQ769x2命令序列页面将加载并运行 FS 文件、在简单的测试中、它加载了一些设置。

    用户应验证它是否执行了所需的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的帮助、它将立即导出和导入.fs 文件。

    BTW、我们的客户发现 ot.FS 文件具有 OTP 编程命令、其用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    ot.fs 文件末尾有一个用于对 OTP 进行编程的段  请谨慎使用、因为它是永久性的。  在加载 ot.fs 文件之前、请确保正确设置电路板的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户 在进行编程时遇到这些问题。

     它们是否必须执行 OTP 才能成功编程?

    如果未执行 OTP、数据是否会在重启时消失?

      执行 OTP 命令时、它们是否需要将10伏电压连接到 VBAT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    如果不使用 OTP、则可以在每次器件上电时加载设置。

    是的、如果 设置 尚未编程到 OTP、则在电源关闭时设置会丢失。   

    为了成功编程、电源电压应该介于10和12V 之间、并且部件应该在命令被发送后保持至少100ms 的打开状态。