This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:PMP4486固件

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP4486, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018721/ucd3138a-pmp4486-firmware

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件:PMP4486

您好、先生:

我找不到 PMP4486的固件,您能告诉我在哪里找到它吗? 非常感谢;

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我们的大多数参考设计都具有源自我们发布的 EVM 的固件代码。 您可以使用我们的硬开关全桥代码并进行修改、以便在此参考设计中使用。   

    https://www.ti.com/tool/UCD3138FW-HSFB 

    此致、

    Sanatan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanatan:

    PMP4486有三个输出、我们正在做一些类似的三个输出直流/直流转换器、由一个 UCD3138A 控制;因此、它确实为我们节省了大量时间来使用 PMP4486的源代码开发固件;  

    非常感谢 ;

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    TI 中的 EVM 代码的设计方式便于理解、并可根据不同用途进行缩放。 我强烈建议将 EVM 代码用作开发的起点。 欢迎您提出与此相关的任何问题。

    此致、

    Sanatan