This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92390:LED 短路设置

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021669/tps92390-led-short-setting

器件型号:TPS92390

您好!

我已查看  TPS92390数据表 7.3.9.3.2短路 LED 故障(SHORT _LED)一章、

但对于该函数仍有一些疑问? 它不依赖于1个灯串上有多少 LED 系列?

我需要设置任何寄存器或其他外部硬件引脚? 或者 、TPS92390是否会自动检测 LED 是否存在任何电压异常以关闭 LED 输出?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是 TPS92390将自动检测输出引脚上的电压、并将其与低阈值5.4V 进行比较。 一旦发生 LED 短路、短路灯串会导致相关输出引脚被拉至高电平并超过阈值。 器件将自动禁用输出引脚并 向 LED_STATUS 报告。