This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高侧 OR-ing FET 控制器

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, LM5051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021657/high-side-or-ing-fet-controller

主题中讨论的其他器件:BQ76200LM5051

您好、TI、

请分享支持 ORing 二极管的控制器的部件号(要使用 MOSFET),最高50安培 ,70V 也应能够阻断反向电流。

如果我可以将 Bq76200用于相同或其他用途、也建议使用 Bq76200。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    BQ76200不能用作 ORing 控制器、因为它没有用于执行 ORing 或理想二极管功能的传感和控制电路  

     您可能会看到 www.ti.com/idealdiode 上的选项、快速浏览一下 LM5050和 LM5051似乎适用于70V 系统、但该产品系列的专家最好能够回答您的问题。