This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:正在更新 CEDV 系数过程?

Guru**** 2612455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021752/bq78350-r1-updating-cedv-coefficients-procedure

器件型号:BQ78350-R1

更新了 TI 发送的 CEDV 系数后、下一步要执行什么操作? 我们是否需要执行有效放电和有效充电周期、以便在更新 CEDV 系数后了解 FCC。

更新 CEDV 系数后是否需要重置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    如果您已更新数据闪存中的 CEDV 参数、我建议您执行重置并将电池充满。 您还应先将"已学习的完整充电容量"设置为与"设计容量"参数相同的值。 我注意到图像中显示的外部平均电池电压较低、因此您应该校准此参数。 如果您进行了有效的放电、它应该会更新您了解的全部充电容量。  

    它显示您的温度为-6 C。是这样吗?

    Matt