This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:IN 引脚上的反向电压保护

Guru**** 2523530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021587/bq24073-reversed-voltage-protection-at-in-pin

器件型号:BQ24073

bq24073的 IN 引脚上是否有反向电压保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mong、

    BQ24073器件具有输入阻斯动态电源管理(Vin-DPM)、28V 输入额定值(具有 OVP)、集成动态电源路径管理(DPPM)、反向电流保护、短路保护和热保护功能。

    对于输入电压、绝对最大额定值为-0.3V 至28V。 超出此电压的应力可能会对器件造成永久损坏。

    此致、

    Anthony Pham