This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:EM1402EVM:EM1402和 TMS570无法平衡

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014569/em1402evm-em1402evm-em1402-and-tms570-cannot-balance

器件型号:EM1402EVM

你(们)好

客户使用 EM1402和 TMS570进行设计。 可以收集电池电压、但当他们选择要平衡的电池时、GUI 将被卡住。

附图。

请提供一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    您能将消息翻译成英文吗? 他们能否尝试不同的电池组合、但仍然会发生这种情况?

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Taylor

    感谢您的回复。 消息如下所示:

    应用程序中发生了未处理的异常。 如果您单击"继续"、应用程序将忽略此错误并尝试继续。
    如果您单击"Exit"(退出)、应用程序将立即关闭。
    字符串"H"到"long"的转换无效。

    我将要求客户尝试不同的电池组合。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    是的、请提供一些实验结果。 最后、它是一个简单的 GUI 界面、专为简单评估而设计。 如果客户希望测试特定配置以传输到 MCU 代码、从而更灵活地进行实际测试、我建议您这样做。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我想问一下您这个问题是否解决,如果解决了可以告诉我方法吗 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    请您用英文澄清上述陈述吗?

    谢谢、

    泰勒