This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:汇流条测量灵活性

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021364/bq79616-q1-busbar-measure-flexibility

器件型号:BQ79616-Q1

尊敬的 TI 团队:

我想在分布式 BMS 架构中使用 BQ79616-Q1:中央单元和多个 DSC (电池监控器电路)。

我们的目标是生产适用于不同电池组配置(6s 模块、8s 模块、12s 模块)的单个 CSC。

我们希望能够测量母线电压、在这种情况下、计划使用相对 VC 输入耦合、则可以将母线分配给任何 VC 耦合(取决于电池组配置)。 我们知道、对于 VC0-VC1是不可能的、但对于另一个输入、情况如何呢?

在数据表中、有一条数据表明、如果要使用 VC 耦合测量汇流条、则必须断开相对 CB 输入、以避免反向电流流入平衡 MOSFET。 这种说法可以提高我们设计的灵活性、因为在设计中、CB 输入始终与连接器相连。

计划在不更改 PCBA 的情况下将每个输入通道(第一个通道除外)用于电池感应或汇流条感应

我们是否可以使 CB 输入始终连接到连接器接口并通过外部散射二极管保护平衡 MOSFET?

这可以提高母线负电压情况下的稳健性。

非常感谢

此致

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以确认可以实现此配置?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    是的、您上面提到的所有内容都是真实的、您的理解是正确的。

    就像一个想法一样、您是否了解了图9-53"使用汇流条实现电池平衡"。 我在这里添加了图表以供参考:

    我需要咨询我们的设计团队、了解您提出的配置是否可以实现、我将告诉您。

    但是、在您建议的配置中、肖特基二极管上的正向电压必须小于0.3V、这可能有点难获得。 此外、测量值将限制在该电压(即0.3V)、这是否足以满足您的应用需求。

    谢谢、

    维克托。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    您的应用的另一个解决方案可能是为所有模块(6s、8s 和12s)识别所有母线位置、并保持这些电芯通道处于打开状态。 如果您的高电平电池解决方案为12节、BQ79616具有16个通道、因此您可能会为母线预留4个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktor、

    非常感谢您的支持。

    我同意您对外部二极管的看法。 我们必须与客户核实-0.3V (或多或少)是否足以在充电阶段进行母线诊断。 我将等待 TI 设计团队对此主题的反馈。

    我喜欢您保留一些通道用于母线测量的想法、我们必须检查在不同电池组配置中需要测量母线的通道、如果这不影响总 CSC 数量、

    非常感谢您的建议。 我们将与客户分享这些信息。

    我还将等待 TI 设计团队关于肖特基二极管的反馈、然后我们可以结束本主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    我从设计团队那里得到反馈、即带二极管的电路可以、但是在靠近汇流条通道的通道上、精度可能会降低。 这是因为母线电压变为负值并且大量电流开始流经二极管/电缆时、电缆上的 IR 压降。

    此致、

    维克托。