This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 非线性模式的 UCD3138 FW 系数配置寄存器

Guru**** 2554550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021399/ucd3138-fw-coefficient-configuration-register-for-nonlinear-mode

有6个非线性限值、如上文第4.5节所示。 这些是9位有符号数、尽管它们必须
对称模式为正。 它们被存储在三个寄存器中的一个寄存器中:

以下是为对称模式加载它们的代码示例:

Filter1Regs.FILTERNL2.bit.LIMIT5 = 218;//对称值
Filter1Regs.FILTERNL2.bit.LIMIT4 = 182;
Filter1Regs.FILTERNL1.bit.limit3 = 145;
Filter1Regs.FILTERNL1.bit.LIMIT2=109;
Filter1Regs.FILTERNL0.bit.LIMIP1 = 72;
Filter1Regs.FILTERNL0.bit.LIMIT0 = 36;

因此系数由 LIMIT0~5和 Xn (EADC 输出)选择

 其他器件可以选择不同的系数、例如频率、周期、占空比...

例如

DPWMCTRL0 => 系数设置 A

AUTOCONFIGMID => 系数集 B

AUTOCONFIGMAX => 系数集 C

和 系数配置寄存器 中的图4-4。  系数集 E、 系数集 F 和 系数集 G

是*2、*4、*8、/2、/4、 /8常量? 我能否修改 *2、*4、*8、/2、/4、 系数 集 E、 系数集 F 和 系数集 G 的/8?

 用户只能设置 Kp1~3、Ki1~4和 Kd1~3吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何为    非线性模式选择对称或非对称?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只能执行手册中描述的操作和所描述的操作。  您要求的额外功能无法完成。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4.3.6非线性模式 NL_MODE 位选择使用哪种非线性模式。 0用于非对称模式、而1用于选择对称模式。 更多信息、请参阅第4.5节至第4.8节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是*2、*4、*8、/2、/4、 /8常量? 我能否修改 *2、*4、*8、/2、/4、 系数 集 E、 系数集 F 和 系数集 G 的/8?

     用户只能设置 Kp1~3、Ki1~4和 Kd1~3吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字是恒定的、您无法修改它们。  用户只能修改您提到的内容。