This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95379Q3M:如何使用 CSD95379Q3M

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95379Q3M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021561/csd95379q3m-how-to-use-csd95379q3m

器件型号:CSD95379Q3M

我想使用 CSD95379Q3M 配置逆变器电路。
我检查了 CSD95379Q3M 的数据表、并确定如果 PWM 信号可以从外部正确输入、则可以使用一个 CSD95379Q3M 来配置半桥逆变器电路、并使用两个配置全桥逆变器电路。
我认为可以使用 CSD95379Q3M 制造逆变器电路的判断是否正确?
如果正确、将其用作逆变器电路时、是否有任何特殊的预防措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CSD95379Q3M 针对低占空比运行进行了优化、但如果能够实现效率目标、我看不到您无法将其用作半桥或全桥的任何原因。 其他一些想法:1. 您可能需要确保最大占空比在数据表规格内<85%、并且最小 PWM 导通脉冲高于40ns。  2.如果使用一个 CSD95379Q3M 来配置半桥、如果没有补偿电路来自平衡直流偏移、则可能需要仔细检查直流偏移。