This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54418A:原理图设计审查

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021661/tps54418a-schematics-design-review

器件型号:TPS54418A
主题中讨论的其他器件:TPS62824

随附了使用 IC TPS54418ARTET 设计的原理图。 请仔细检查并告诉我您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您从何处获取原理图?  您可以使用 Webench 获取良好的原理图。  例如、您丢失了一个输入电容器。  这是必需的。

    但是、我还是建议改用较新、较小、较便宜的器件。  这似乎是一个电池供电的应用、它只需要750mA?  由于该 IC 具有大电流、大尺寸和高 IQ、因此不是理想的选择。  TPS62824将是更好的选择。

    谢谢、

    Chris