This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808-Q1:请求 TPS3808电路审查

Guru**** 2518650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808-Q1, TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017212/tps3808-q1-request-tps3808-circuit-review

器件型号:TPS3808-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3808

大家好、我是一名工程师、在韩国的一家名为 Partron 的公司工作。
我想要求对 TI 进行电路审核。

我附上了 PDF。

使用的规格
-。 23.5 ms 延迟
-。 VCC 电压为1.8V

问题
-。 总体电路修改

e2e.ti.com/.../TI_5F00_DR_5F00_TPS3808.pdf

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    25ms 延迟的 C117值不正确。  请参阅第8.3.4节"选择 TPS3808-Q1数据表的复位延迟时间"以了解相关公式。  

    为什么 MR 引脚连接到1.8V? 是否希望器件具有始终开启的复位功能?

    最棒的

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有更新供我查看吗?

    最棒的

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    我相信您在 提到23.5ms 延时时间时时可能交换了这些数字。  您是要键入32.5mS 吗?  根据计算、时间延迟为32.5ms。

    此外、我还会在 VDD 引脚上添加一个旁路电容器。  请将此电容器尽可能靠近 VDD 引脚放置。  

    原理图的其余部分对我来说很好。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们目前正在进行内部审查。 审核完成后、我将为您提供修订版本。 我想设计为在1.8V 开始时开始复位、对 NC 处理 MC 引脚是否正确?

    最棒的

    Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    您是指未连接 MR 引脚吗?

    最棒的

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 我想在1.8V 导通后30ms 重置它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DH、

    还有其他问题可以帮助您进行设计吗?  如果未解决、请单击"已解决"以关闭该主题。  祝你好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我想设计为在1.8V 开始时开始复位、对 NC MC 引脚是否正确?

    Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DH、

    我有点困惑。  您是否希望 TPS3808在1.8V 启动并运行后输出变为低电平?  此外、您是否将"MC"引脚称为 MR 引脚?  请参阅以下内容:

    TPS3808的工作方式是、当 SENSE 引脚高于 VIT + VHYS 时、/RESET 的输出将变为高电平、这被视为已失效状态。  如果 SENSE 引脚检测到受监控的电压低于电压阈值(VIT)、/RESET 输出将变为低电平、这意味着该输出有效。

    以上所述的操作是否是您在设计/应用中所寻求的?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    是否有任何新的更新?  如果没有、您对我提供的答案感到满意、请单击"已解决"以关闭主题。  谢谢、祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我迟到了。 谢谢您、我帮您解决了问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    不用担心!  很高兴您能够解决您的问题。  祝你好运!