This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:用于 HV 应用的 UC39002 (28V 输出)- Rbias1、Rbias2

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020253/ucc29002-uc39002-for-hv-application-28v-output---rbias1-rbias2

器件型号:UCC29002
主题中讨论的其他器件:UCC39002

HII、

我使用 UCc39002在多个电源、30V 直流输出电压、

原理图如下所示、如何为30V 应用设置 Rbias1和 Rbias2、

我对 Rbias1使用2.8K、对 Rbias2使用2K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC39002的 VDD 引脚处的电压仅为2.8V 左右、我想 IC 会损坏、是否有人知道如何正确设置它  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HKUL、您好!

    感谢您关注 UCC39002。 在本例中、IC 看起来已经损坏。

    当 Rbias1=2.8k、Rbias2=2k Ω 时、UCC39002的 VCC 为12.5Vdc、这对控制器是安全的。

    您能否检查启动期间是否存在过冲、导致 UCC39002的 VCC 超过15Vdc 并损坏控制器。 您还可以在 UCC39002的 VCC 上添加一个12V zenar 二极管、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复、

    好的、为了安全起见、我很快会检查这个并连接一个12V 齐纳二极管、

    我看到、当我将控制器连接到没有偏置电阻器的12V VDD 时、它不会获取太多电流、因此控制器看起来很安全、

    偏置电阻器 Rbias1也会驱动晶体管、晶体管可能会获取一些电流、而该电流流经 Rbias1时会下降、因此 Rbias2上的电压会降至很低的水平、

    我只是随机选择了 Rbias1和 Rbias 的这些值、但要考虑分压、但电流也必须被视为卡、

     您能告诉我们选择 Rbias1和 Rbias2吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晶体管基极上应该没有第三个电阻器来限制基极电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hkul、

    根据数据表、UCC39002的电源电流为10mA、因此具有12V 输出的2.8k/2k 无法处理10mA、我建议更改为700 Ω/500 Ω。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    i)我尝试了1K 和470欧姆、当 IC 通电时电压大约为9.05V、在4块电路板中、我看到两块电路板共享大约相同的电流、 但其他两个电路板的结果完全不同、当独立供电而不共享时、这些模块的 LS 输出极少、  

    ii)在带有偏置电阻器的高电压应用中、Rbias2连接到 SNS-、而 UC39002感测到低于其 GND 的电流、在数据集中、它表示可承受高达-0.3V 的电压、  

    我的问题是、为什么 Rbias2不能连接到 VOUT-、因此在 CS+和 CS-引脚上感测到的电压始终高于其 GND 端子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO 先生、

    一个电路板的 Rbias1 = 2k8、Rbias2 = 2K

    其他电路板的工作条件为:Rbias1 = 1K、Rbias2 = 470E、

    我尝试将 Rbias1和 Rbias 2的30V 除以510E 和510E 除法器、当 IC 连接和时、我看到的电压大约为9V  

    15V 时、IC 未连接、因此在本例中消耗11mA 电流、我怀疑 ucc39002 IC 在本例中是否正常、

    工作的电路板还使用较高值的分频器、  

     I) C37 = 1uF  

    i)它是否也可以用作误差放大器补偿  

    ii)我是否需要按如下方式测量穿越频率、设置误差放大器补偿、是否有方法可以在示波器、频谱分析仪上测量此频率  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我建议您在计算器中添加系统参数、然后我们可以进一步讨论这一点。

    如果无法打开 Mathcad、TI.com 上也有 Excel 版本。


    e2e.ti.com/.../1111loadshare_5F00_worksheet_5F00_web_5F00_UCC29002.xmcd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复、  

    我不会知道的值是负载共享环路和电源的交叉频率  

    我有 Excel 文件,并填充 了我知道的参数,我如何与您共享 Excel 文件,这里是否有共享的选项  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2086.UCC29002_5F00_Calc.xlsx

    填充了参数的高附加文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hkul、

      如果我们不知道模块的交叉频率、则负载共享控制器可能无法正常工作。

    因为我们需要穿越频率 来确定负载共享的环路响应。 通常 、负载共享环路 应是模块穿越频率的1/10。

    您需要对测试进行环路分析、 而示波器无法进行分析。

    现在、计算器中的 RCSA1-2与您的原理图不匹配、尽管我无法清楚地看到原理图。

    在计算器中、仅需2个器件即可实现负载共享、但您说有4个器件、您能对此进行澄清吗?

    因此、我有以下步骤需要您的帮助:

    1、测试模块回路、以通过回路分析设备获得穿越频率。

    在 UCC39002 Excel 计算器中填写系统参数、以检查外部电路值。

    3.change 原理图中的值。