This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:请查看原理图

Guru**** 2509405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021309/bq25303j-please-review-the-schematic

器件型号:BQ25303J

您好、TI 专家、

我的客户为其新产品绘制了第一个原理图。 您可以查看此原理图吗?

R231的值为68K、因此充电电流约为600mA。

2.是否可以将 R233设置为200K 以进行4.1V 电池充电? 原因建议将 VSET 引脚悬空。

请查看此原理图中的其他内容。

此致、

Chase