This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:LED 在 CTRL 为低电平时意外打开

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021528/tps61165-leds-unexpectedly-switching-on-also-with-ctrl-low

器件型号:TPS61165

 我们使用 TPS61165DBV 驱动器时遇到意外行为。  

我们在非常基本的模式下使用驱动程序:无 PWM、无单线数字。 我们需要在 CTRL 为高电平时打开驱动器、在 CTRL 为低电平时关闭驱动器。

在我们的应用中、电源是可变的、可以根据器件工作条件在12至15.5V 之间进行调节。  

我们遇到的问题是、当 CTRL 为0伏时、如果我们增加电压电源、LED 将开始打开。  当电源电压为15V 时、亮度非常低、但如果我们高达16.3 (LED 功耗为5mA)、亮度会高得多。

我们尝试了16.3来强调这个问题、即使-正如我说过的-我们的最大电源是15.5、但16.3也应该在芯片限制范围内、因此我们希望 CTRL 引脚仍然正常工作。

感谢您的想法和建议。 原理图如下图所示。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你6个LED,大概在18V,LED就可以完全导通了,你输入都接近这个值了,是开始有电流了呀,异步升压,从输入到输出不是一直有通路在 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    对于六个串联的 LED、总 VF 接近您的电源电压、这意味着流经 LED 的电流很小、因为 TPS61165是异步拓扑。 请降低电源电压或增加 LED 数量、然后重试。

    Robin