主题中讨论的其他器件:TPS65987D、
尊敬的先生:
我 正在研究有关以 TPS55288的 EVM 和 TPS65987D 的 EVM 为基准的 USB PD 充电器的项目。 此时 、PD 控制器可以通过 CC 引脚与 USB PD 负载通信、并将 I2C PDO 数据包发送到 TPS55288。 TPS55288也遵循这些 PDO 来设置 其电压输出(5V、9V、15V、20V)、并将电流0.5A、0.9A、1.5A、3A 加载到 USB PD 负载。
但是、当 TPS55288将输出设置为20V 并将输出电流加载为4A 时、其输出开始下降。 该输出电压似乎会下降、直到大约14.5V。 这种14.5V 的电压触发 TPD65987D 的 PPHV 欠压保护、以将 其与 USB PD 负载分离。 之后、TPS55288输出再次恢复到20V、如下图所示。
紫色线是 TPS55288的输出电压。
蓝色线是 TPS65987D 的 VBUS 引脚(PD 输出)
黄线表示 TPS55288的 COMP 引脚。

我的主要问题是、我不知道为什么 TPS55288输出压降。 我已经检查了以下项目:
输出电流限制:使用50m Ω 电流感应电阻器
电感器电流限制:TPS55288的 ILIM 引脚上使用20K 欧姆电阻
以下是 TPS55288电路:

您对输出压降问题有什么建议吗?
谢谢!
此致!
Alan