This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:关于 MODE 引脚电阻器值

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020683/tps552882-q1-about-mode-pin-resistor-value

器件型号:TPS552882-Q1

您好的支持团队

我想使用内部 VCC 和 PFM 模式、能否选择24K 电阻器连接模式引脚至 GND?

此外、我不明白为什么在数据表应用单元中选择6.19K 电阻器连接模式连接到 GND、因为在数据表7.3.2中、中的模式电阻器没有该电阻器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    请使用24千欧选择内部 VCC、PFM 模式。

    我的同事将修复典型应用页面上的错误。 感谢您的讲解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    您能告诉我这个电阻值范围吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    23.5k Ω~ 29k Ω 应该正常。