This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:启动电压

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS61022, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020766/tps61023-start-up-voltage

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件: TPS61022TPS61021A

你(们)好  

我正在进行一个项目 、需要将电压从0.65V (输入)极低的电压源升压到5V 1A 输出、数据表建议 TPS61023具有0.5V 至5.5V 的宽输入电压范围。

我对启动电压有一点不清楚、它建议启动时的最低输入电压为1.8V、是否可以将 TPS61023与上述参数结合使用?

此致

Pranav Dosajh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    感谢您使用 TPS61023。 该器件至少需要1.8V 才能启动、在 VOUT 达到2.2V 以上后、VIN UVLO 将切换至0.5V。 这意味着您可能需要更高的 VIN 来支持启动、之后您将获得更低的 UVLO。

    TPS61023的电流限制对于您的情况而言太低、要将0.65VIN 更改为5Vout/1A、您需要至少7.7A 的限制。 如果考虑效率为~80%、实际电流限制应高于10A。  

    您的输入源来自什么? 该1A 的持续时间是多久? 如果您能与我分享更多信息、建议您使用合适的器件。

    -文豪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      感谢 Input、这里是我项目的简要说明、在远程位置有多个监控站、我们必须安装一个器件来测量输入电压(DC)并通过互联网传输数据、 源极是恒定电流源、但在不同位置具有不同的电压、我们可以 获得的最小工作电压为0.6V、该器件的主要电流要求是传输数据、在传输数据时可获取高达1A 的降压电流。

    正在寻找能够在低电压下启动的器件、

    此致

    Pranav Dosajh

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    感谢您的信息。 我检查了 VIN=0.6V 和 VOUT=5V 时 TPS61022 (OUT 最高电流能力升压)可输出的最大电流仅为500mA。  

    另一个器件可能支持您的情况、但0.6Vin 至5Vo 的效率是一个大问题。 此时的效率仅约为60%。

    该1A 脉冲持续多长时间? 这是一个重要的问题。 我需要此信息才能在营销部门内部进行检查。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      经过长时间讨论、我们最终将物联网模块更改为功耗极低的模块、因此1A 的脉冲电流现在不是问题。

      使用新模块时、电流消耗不会超过80mA。 但我们的最小启动电压保持在0.65V。 由于脉动电流消失、您能不能建议使用启动电压极低的合适器件。

    此致

    Pranav Dosajh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    当然、在这种情况下、有更多器件满足您的要求。

    输入范围:0.5V 至5.5V;

    输出电压:5V

    最大峰值电流消耗:80mA;

    TPS61022、TPS61023、TPS61021A 以上规格的说明。 静态电流为 TPS61022>TPS61023>TPS61021A。 如果您更喜欢低 IQ、那么 TPS61021A 将是一个不错的选择。 谢谢!

    -文豪