This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:最小输出电压计算

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, LMV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017955/tl431-vout-min-calculation

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件: LMV431

大家好、

美好的一天! 您能帮我们检查客户的问题。

在此处重新发布查询的完整详细信息。

电路的核心是 TL431a、它在主轴1上的基准电压为2.50V。
我的问题是将输出电压降至当前可用的3.65V 以下。
鉴于电路的概念、我想我们一定不能降到 TL431的基准以下?
3V 时的最小电压对我来说是合适的、因为最大电压如果我能够获得15V 或更高电压、这并不是太重要。
因此、我将 R10从39k 替换为50K Pot。 R11 4K7和另一个5K 电位计。
使用 R10和 R11的原始调整、我观察到输出电压值从3.65V 变为24.1V。
如果我修改 R11 (R10为典型值) 只有最大电压值发生变化、4K7时我得到23.1V、4K 时它上升到26.3V、但在2种情况下、最小值保持在3.65V!!!
在另一种情况下、如果我修复 R11并修改 R10、则这是减小的最大值、即3.65V 时剩余的最小值。

因此、我的问题是将 Vout 值降低到3V 以下、实际上我得到了3.65V、RV1降至最小值(R13连接到 R15)。使用这种新配置(请参阅 Regul.jpg)、使用 PNP 晶体管加载光 LED、我降低了0.5V、但这对我来说是很高的。 而使用 LMV431的 BTW 可以将输出电压降低到3V 以下、或者我是否可以将 TL431A 替换为 LMV431?

我对电路的运行不太了解。 有一些解释可以帮助我。

期待您的回应、并提前感谢您的支持。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我对您在设计中添加的其他电阻器(R12、RV1和 R15)感到困惑。  您能否移除这些电阻器并将 R10更改为940ohm。  请将 R11保持在4.7K 欧姆、然后重复您的实验。  我认为您的输出电压应降至3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您的电路是否有任何更新?  请随时向我发布。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我仍在等待我们客户的更新。 我会随时向您发布。 感谢您的提醒。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您的更新!  是的、请继续发布!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    美好的一天! 下面是我们客户的回答。 感谢你的等待。  

    他们已收到您的解决方案 、即删除将3.65V 的输出电压调节为24V 的任何空间、并将 R10替换为新值以更正输出!
    但是、这不是他们的目标、他们要求找到一种方法来将伏特上的最小电压降低到(低于) 3V。

    通过将光电二极管上的电阻器值从240更改为150、它们降低了最小输出电压、但未能达到3V。

    最后、他们还想用 REF 为1.24V 的 LVM431替代 TL431。   这是否兼容?
    感谢您的支持。
    此致、
    Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    客户当然可以使用 LVM431、该器件确实具有1.24V 的较低 REF 电压、但请记住、他们需要检查稳定性。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    是否有任何更新?  如果没有、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢!