This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:用于两节并联电池的 BQ24210

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021227/bq24210-bq24210-for-two-batteries-in-parallel

器件型号:BQ24210

BQ24210是否可用于为2节并联锂离子电池充电?  我知道数据表中的"单节电池"一词、但如果用于为2节并联电池充电、会发生什么情况? 如果两节电池充满电只需较长时间、这是可以接受的。 其他后果可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross、

    为两节并联电池充电没有问题。 充电器仍然看到1节串联电池(这将是1S2P 配置)。  您将能够为电池充电、使其达到单节电池额定值的2倍(假设每个电池的串联阻抗相同)。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。