This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:您是否有关于将 PS65218D 替换为其他 PMIC 的建议? TPS65218D0无货。

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, AM4378, TPS6521845, TPS6521855, BOOSTXL-TPS65218, TMDSEVM437X, TPS62362, TPS386000, TPS386040, TPS62360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019183/tps65218-do-you-have-suggestions-about-replacing-ps65218d-with-other-pmic-tps65218d0-is-out-of-stock

器件型号:TPS65218
主题中讨论的其他器件: AM4378TMDSEVM437XTPS62362TPS386000TPS386040TPS62360

你(们)好,先生

我们发现 TPS65218D0已缺货。

您是否有关于 将  PS65218D 替换为其他 PMIC 的建议?

OUT CPU 是 AM737X?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、秦刚、

    遗憾  的是、由于当前世界的状况(35周以上)、我们的许多 PMIC 的交货周期非常长。 我找不到有关 AM737x 的任何信息? 您是否能够提供替代器件型号或链接? 我们有多个 PMIC 可用于不同的处理器系列;例如、我们的 AM335x 选择指南提供了一个很好的图表、用于比较 PMIC 及其提供的功能: https://www.ti.com/lit/an/slvaee2a/slvaee2a.pdf?ts=1626443743984&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65218D0 

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,应该是 AM437x。  AM4378

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、秦刚、

    TPS65218xx 系列有多种型号、其中一种型号的 TPS6521845目前库存约为7ku。 TS6521835和 TPS6521855器件也可能有其他库存。 如果这符合您当前的音量要求、则可以选择获取可用的 TPS652183/4/55器件并根据 AM437x 处理器需求对其进行重新编程。 任何 TPS65218xx 器件都具有 EEPROM、可重新编程为高达1000x。 如果这是合适的解决 方案、您可以使用 TPS65218xx BoosterPack 对单个 IC 进行重新编程以进行设计测试:www.ti.com/.../BOOSTXL-TPS65218、或使用我们的第三方编程供应商 ARROW 对这些器件的量产进行重新编程。 根据您当前所处的设计阶段、这可能足以满足生产阶段的要求、目前的交货周期约为35周。

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我 检查了您提供的链接、在使用 TPS65218D0之前、我们似乎需要对其进行重新编程。 对吗?

     如果没有工具或 第三方提供、重新编程 TPS65218xx 会有点困难。

    我们在  AM437x IDK EVM 中找到了另一种解决方案是分立式电源解决方案

    我们能否用分立式电源解决方案替代 PMIC?

    分立 式电源解决方案现已推出: AM437X/AMIC120工业开发套件(IDK)原理图(修订版 A)

    我认为 AM437x 系列应该具有相同的电源时序。 我们可以从不同的 EVMsboard 复制设计。

    我们  的 EtherNet/IP 项目是基于 TMDSEVM437X的设计、CPU 是 AM4378、

    主要功能是 HDMI+PRU Ethernet+RGMII 千兆以太网+eMMC。

    如果 PMIC  可以正常工作、我们计划将其替换为分立式电源解决方案。

    因此我们需要您的帮助。  

    另一个问题是:

    我们发现 DSS 引脚连接到 TMDSEVM437X 中的1.8V PMIC

    但 DSS 引脚连接 到 AM437x IDK EVM 中 CPU 的内部1.8V LDO (VDDA1P8_PMLDO)。

    我们能否将 DSS 引脚连接到 外部1.8V (1.8V 与 VDDS_PLL/VDDS_SRAM 相同)、

    还是我们必须在   分立式电源 设计中使用内部1.8V LDO?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。

    我的意思是 DSS 应该是 VDDS。

    它是 VDDS 电源引脚(F20、G6、H12.....)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    秦刚

    您是否意味着即使使用 BoosterPack 和第三方箭头也很难对 TPS65218xx 进行重新编程?  

    始终可以将 PMIC 替换为分立式、反之亦然、您只需考虑电路板空间、电压监控等问题 遗憾的是、我只能建议使用我们的 PMIC、而不是完全分立式电源解决方案。 但是、我认为在实现与 AM437x IDK EVM 相同的分立式电源时没有问题。 对于 TMDSEVM437x、您只需确保满足正确的电压和定序要求即可。 无论是 PMIC 轨还是分立式轨都无关紧要(一个仅与其他稳压器集成、另一个独立)。

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Emily

    感谢你的帮助。

    您是否意味着即使使用 Booster Pack 和第三方箭头也很难对 TPS65218xx 进行重新编程?  

    >>实际上,我们没有 BoosterPack 工具,我认为与新公司打交道有点困难(箭头)。

    此外、我们尝试 使用分立式电源的交货周期太长、 而且更加灵活。

     我认为此时实现分立式电源更容易。

    因此、您意味着 VDDS 的外部1.8V 电源 应该正常(与 VDDS_PLL/VDDS_SRAM//VDDS_SRAM 相同的电源。)

    如果 VDDA1P8_PMLDO 在上电时直接输出、或者在启动时是否具有某些软件设置?

    我还在 这个 Tread 中提出了一个新问题、但现在没有答案、您能帮您检查该主题吗?

    >>>

    问题是:

    对于 分立式电源设计、我们 发现 TPS386000&TPS62362均已缺货。

    TPS386000与 TPS386040引脚相同

    TPS62362 与 TPS62360引脚相同  

    我们能否在不更改软件和硬件的情况下将 TPS386000&TPS62362替换为 TPS386040&TPS62360?

    如果我们需要修改软件、您是否有一些设计文件要与我们共享?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    秦刚

    只要定序设置相同、使用分立式稳压器或 PMIC 稳压器为1V8供电就无关紧要。 遗憾的是、我不在 AM437x 处理器团队中、无法谈论这些定序设置、但 VDDS_PLL/VDDS_SRAM/似乎是这样。 可根据 AM437x 数据表中的下图对电源轨进行定序。  

    关于您的另一个职位、该职位将分配给不同的团队、一旦到达相应的人员、您就会收到相应的回复。 我只能谈谈我们产品系列中的 PMIC、而不是 TI 分立式降压或 LDO 稳压器及其模块。  

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emily,谢谢

    希望我能尽快得到答案。