This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:器件加载后、电压输出会下降

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020633/lm317-voltage-output-falls-when-device-is-loaded

器件型号:LM317
主题中讨论的其他器件: LM337

我使用 LM317和 LM337器件构建了两个双轨+-15V PSU 原型。  电路已连接。  两个电路板都存在相同的问题。

当输出轨负载非常轻时(仅电源指示灯 LED、因此每轨约15mA)、输出电压在+-15V 时是正确的。

但是、当我将负载升高到100mA 以上时、+15V 输出电压轨会降至+6.96V。  大约一秒钟后、它开始下降、大约需要10秒钟才能下降到该水平、之后会保持在该水平。

您将看到该电路包含一个"实际关断"元件、旨在在另一个电源轨发生故障时保护5532音频 IC 仅由一个电源轨供电。

在互关断电路(且输出负载高于100mA)的情况下、我在两个器件上获得以下电压读数:

LM317

输入 +6.96V

输出+5.36V

调整+4.92V

LM337

输入-39.9V

输出-6.08V

调整-4.82V

我还附加了+15V 电源轨输出轨的交流耦合示波器图像。

请注意、到到到至寄存器的输入电压之间存在巨大的不平衡(在轻输出负载下、这些在每个器件中大约23V 时是相同的)。

我已经尝试拆除了互关断电路、发现负负载的是+15V 电源轨。  15V 电源轨保持正确的输出电压、因此我似乎对 LM317电路或 PCB 布局有问题。  我已经构建了其中的两个板、因此不太可能是两个有故障的 LM317。

感谢您为解决此问题提供的帮助。

此致

Robert

e2e.ti.com/.../PSU-MUTUAL-SHUTDOWN-CIRCUIT-_2D00_-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    在我看来、线性稳压器并不是这里问题的根源。  它们似乎是根据输入电压运行的。  由于某种原因、LM317在负载下的输入电压要小得多、因此其输出会相应下降。  LM317是一款使用了近50年的器件、需要比现代 LDO 更多的调节余量、因此、即使在轻负载条件下、也能看到 Vin 和 Vout 之间的差异接近1.5V。

    由于 LM317遵循 Vin、因此您需要对 D12和/或 tF3发生的情况进行故障排除。  该问题在几秒钟后发生、因此可能与热相关。  您可以尝试移除线性稳压器电路、只需使用电子负载为 D12负载、以确定您已经看到的压降。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Stephen

    你的建议是正确的!  我发现变压器的输出中心抽头未连接到 PCB 上的0V 总线。  原理图上缺少一个"ot"、该"ot"转移到 PCB 布局。  我添加了一个线链路、一切都很好。

    感谢你的帮助

    此致

    Robert