This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:TPS568230模式设置

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021481/tps568230-tps568230-mode-setting

器件型号:TPS568230

尊敬的先生/女士:

请问在以下条件下 TPS568230的模式电压范围设置是多少:

1) ECO 模式,800kHz ?

2) ECO 模式,600kHz?

 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设置模式时是否存在任何问题? 只需按照数据表中的表1操作、并按照建议使用1%电阻器即可。 当器件未用作数据表中的建议时、我们无法保证其性能。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已通过电子邮件发送给 Sengtong、请与他核实。

    裕昌