This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51396A:将输出电压设置为13V 是否安全?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51396A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021037/tps51396a-is-it-safe-to-set-the-output-voltage-to-13v

器件型号:TPS51396A

大家好、

我们的客户使用 TPS51396A 将19V 的输入电压转换为13V 输出。 数据表显示输出电压范围为 0.6V 至7V。 但是、VBST 和 SW 的绝对最大额定电压分别为29V 和24V。 将输出电压设置为13V 是否安全?

此致、

Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    否、将输出电压编程为13V 并不"安全"。  虽然 SW 和 VBST 引脚电压不是问题、但基于内部信号驱动 D-CAP3调制器控制的内部斜坡发生器不支持13V 的平均开关节点电压、并且控制架构将崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢您的见解。 我已更新客户、如果他有进一步的询问、我会等待他的回复。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Danilo。 我将首先关闭此主题。 当您有任何其他请求时、您可以回复此线程或创建新线程。

    Andrew