This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:使用不同的电阻分压器设置 UVLO 和 OVP 电平

Guru**** 2538820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021219/tps2660-setting-uvlo-and-ovp-level-using-different-resistor-divider

器件型号:TPS2660

您好!

我想将 OVP 设置为33V、并将 UVLO 设置为尽可能低。

我能否使用不同的电阻分压器、一组用于 UVLO、另一组用于 OVP?

对于1.19V UVLO、我可以实现多低的电平?

我是否可以有用于 UVLO 的电阻分压器并将 OVP 连接到 RTN 以使用内部 OVP?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharina、

    感谢您的联系。

    请将 UVLO 引脚连接到 IN 以设置最低 UVLO 阈值、并将 OVP 连接到 RTN 以设置33V  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、最低的 UVLO 将是1.1V、与 V (uvlof)相似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 UVLO 被拉至 Vin 时、一旦 Vin 超过其 POR 阈值、器件就会开始工作

    此致、Rakesh