This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82140:辐射发射(EMC)问题。

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021434/tps82140-radiated-emissions-emc-issues

器件型号:TPS82140

大家好、我对使用 TPS82140的新电路板进行了辐射发射扫描、结果很差。 TPS82140似乎是噪声发生器。

以下仅是扫描结果(H)。

这是 TPS 上方的近场 H 探头扫描(注意 X 上没有对数标度)

这是我的布局

我可以告诉大家、我的电路和布局遵循了所有准则。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    1.可否仔细检查 TPS8210是否是此噪声问题? 是否可以从其他下游或上游器件获取? 通常、TPS82140的 EVM 性能更佳、因为电感器和 SW 不再暴露 EMI 的主要来源。

    2.辐射 EVM 的性能与 PCB 布局密切相关、但输入/输出电容器的放置方式看起来不错。 您能否尝试在 Vin 和 GND 之间靠近引脚添加一个小型 HF 陶瓷旁路电容器(0.1uF/0.47uF/0402)。 您还可以在 Vout 与 GND 之间添加0.1uF 电容。 如果可能、您能否向我发送完整的布局文件、我可以查看内层和 GND 层。 我的电子邮件地址:nancy_zhang@ti.com

    最有效的方法是在输入端添加 π 型滤波器、它将改善传导和辐射发射。

    谢谢、

    Nancy