Other Parts Discussed in Thread: BQ25600, BQ25601, BQ25618, BQ25606, BQ25600D, BQ25616, BQ25619, BQ25601D, BQ25600C, BQ25611D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25601D 主题中讨论的其他器件:BQ25600、 BQ25601、 BQ25618、 BQ25606、 BQ25600D、 BQ25616、 BQ25619、 BQ25600C、 BQ25611D
您好!
据观察,当电池不存在时,VSYS 在 SYS 上有一些负载时无法正常启动。 这适用于 BQ25601、BQ25601D、BQ25606、BQ25611D、BQ25616、 BQ25616J、BQ25618、BQ25619、BQ25600、BQ25600D、 BQ25600C。 原因如下:
- 如果 SYS 引脚 VSYS 上的电压低于 VBAT_SHORT、则输入电流限制在内部设置为 IIN (START)(通常为200mA)。
- 当系统电源轨上升时、该器件可提供软启动。 当系统电源轨低于 VBAT_SHORT 时、输入电流被限制在200mA 或 IINDPM 寄存器设置中的较低值。 系统负载应适当规划、不得超过200mA IINDPM 限制。 当系统上升到高于 VBAT_SHORTZ 后、器件输入电流限制是由 IINDPM 寄存器设置的值。
- 当充电器在没有电池的情况下通电时,VSYS 将从0V 开始,输入电流受到限制。 如果 SYS 负载尝试拉取大于 IIN (START)的输入电流,则 VSYS 可能会受到电流限制,因此 VSYS 无法正常启动。
- 为了正常启动 VSYS、应在 SYS 电压上升到高于 VBAT_SHORTZ 后、在 SYS 引脚上施加系统负载。