您好!
你好。 我有一位与 UCD9248合作的客户。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。
我使用 FUSION_MFR_GUI 从 Xilinx 对 ZC702评估板上的 UCD9248进行编程。 xml 文件可从 www.xilinx.com/.../56811.html 获得。 当我使用 xml 文件进行编程时、它的获取失败。 提供了相同的快照供参考。 在本例中、请帮助我将 ZC702评估板恢复到工作状态。
此致、
Ray Vincent
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
你好。 我有一位与 UCD9248合作的客户。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。
我使用 FUSION_MFR_GUI 从 Xilinx 对 ZC702评估板上的 UCD9248进行编程。 xml 文件可从 www.xilinx.com/.../56811.html 获得。 当我使用 xml 文件进行编程时、它的获取失败。 提供了相同的快照供参考。 在本例中、请帮助我将 ZC702评估板恢复到工作状态。
此致、
Ray Vincent
您好、Matt、
你好。 请参阅随附的文件。 非常感谢。
e2e.ti.com/.../ZC702_5F00_Rev1_5F00_0_5F00_TI_5F00_Addr52_5F00_53_5F00_54_5F00_r3.xml
此致、
Ray Vincent
谢谢。 您是否测量了该电源轨上的输出电压(电源轨1/UCD9248@地址53d)? 该脚本看起来好像只是在编程后检查 READ_VOUT、而没有看到所需的值。
我建议尝试使用 Fusion Digital Power Designer 而不是制造 GUI https://www.ti.com/tool/FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 来启动电路板 、因为它将提供我们可以用于调试的更多状态信息。
您好、UCD9248器件报告一个 FLT 标志。 这意味着功率级器件已检测到故障(过流保护或过热保护)并向控制器发出关断信号。 如果这是他们购买的 Xilinx EVM 板、我建议他们联系 Xilinx 以了解他们是否有建议。 我想这可能是一个有缺陷的电路板、而 Xilinx 会替换它。
当然、如果我们确实想要调试这个、接下来要做的是弄清功率级为何标记 FLT、并尝试查看我们可以做什么。 我要做的第一件事是在电路板上出现 FLT 标志时尝试捕获、并查看 PWM、SW 节点、Vout。
53d 电源轨1上的 FLT 标志意味着功率级器件将 UCD9248的引脚15或16驱动为高电平以识别发生了电源问题。 您可以使用示波器在该引脚变为高电平时触发、然后查看 PWM、SW 节点和输出电压在发生这种情况时所做的工作。
我建议要求 Xilinx 提供输入。 如果评估套件无法顺利通电、他们可能会为其提供 RMA、如果是从他们那里购买的电路板、您不一定需要自行调试。/