This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:FUSION_MFR_GUI、用于通过 Xilinx 对 ZC702评估板上的电源控制器进行编程

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019984/ucd9248-fusion_mfr_gui-to-program-power-controllers-on-zc702-eval-board-by-xilinx

器件型号:UCD9248

您好!

你好。 我有一位与 UCD9248合作的客户。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我使用 FUSION_MFR_GUI 从 Xilinx 对 ZC702评估板上的 UCD9248进行编程。 xml 文件可从 www.xilinx.com/.../56811.html 获得。 当我使用 xml 文件进行编程时、它的获取失败。 提供了相同的快照供参考。 在本例中、请帮助我将 ZC702评估板恢复到工作状态。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发布 xml 文件本身?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    你好。 请参阅随附的文件。 非常感谢。

    e2e.ti.com/.../ZC702_5F00_Rev1_5F00_0_5F00_TI_5F00_Addr52_5F00_53_5F00_54_5F00_r3.xml

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 您是否测量了该电源轨上的输出电压(电源轨1/UCD9248@地址53d)? 该脚本看起来好像只是在编程后检查 READ_VOUT、而没有看到所需的值。

    我建议尝试使用 Fusion Digital Power Designer 而不是制造 GUI https://www.ti.com/tool/FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 来启动电路板 、因为它将提供我们可以用于调试的更多状态信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    你好。 请参阅我们的客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我已随附 Fusion Digital Power Designer 的观察结果。 我是否可以知道如何在电源轨1/UCD9248@地址53d 上进行测量? 我不知道怎么做。 在此过程中、请帮助我。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UCD9248器件报告一个 FLT 标志。 这意味着功率级器件已检测到故障(过流保护或过热保护)并向控制器发出关断信号。 如果这是他们购买的 Xilinx EVM 板、我建议他们联系 Xilinx 以了解他们是否有建议。 我想这可能是一个有缺陷的电路板、而 Xilinx 会替换它。

    当然、如果我们确实想要调试这个、接下来要做的是弄清功率级为何标记 FLT、并尝试查看我们可以做什么。 我要做的第一件事是在电路板上出现 FLT 标志时尝试捕获、并查看 PWM、SW 节点、Vout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    你好。 请参阅以下客户对您的最新回复的回复。 非常感谢。

    我在"我要做的第一件事是在电路板上出现 FLT 标志时尝试捕捉、并查看 PWM、SW 节点、Vout。"

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    53d 电源轨1上的 FLT 标志意味着功率级器件将 UCD9248的引脚15或16驱动为高电平以识别发生了电源问题。 您可以使用示波器在该引脚变为高电平时触发、然后查看 PWM、SW 节点和输出电压在发生这种情况时所做的工作。

    我建议要求 Xilinx 提供输入。 如果评估套件无法顺利通电、他们可能会为其提供 RMA、如果是从他们那里购买的电路板、您不一定需要自行调试。/