This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19536KCS:CSD19536KCS 的导通开关能量和关断开关能量

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021110/csd19536kcs-turn-on-switching-energy-and-the-turn-off-switching-energy-of-the-csd19536kcs

器件型号:CSD19536KCS

大家好、

我们收到了客户的此项询问。

我的问题与 CSD19536KCS MOSFET 的数据表有关。 我想模拟开关损耗、因此需要导通/关断开关能量(最好使用与温度相关的图形、但我找不到它。 您现在从何处获取此信息?

特别寻找:
CSD19536KCS 100V N 通道 NexFET 功率 MOSFET 的导通开关能量和关断开关能量

我们有这些信息吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您向客户推广 TI FET。 TI 不为我们的任何 FET 提供导通和关断开关能量规格。 通常、这是为 IGBT 指定的参数-而不是为 FET 指定的参数。 可以估计导通和关断时间为1/2 x ID x Vds x ton (或 toff)、其中 ton (或 toff)是 FET 的导通(或关断)时间。 可以计算导通和关断时间、这些时间在很大程度上取决于外部栅极驱动电路以及 FET 的内部栅极电阻和栅极电荷。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H John、

    非常感谢您提供此信息。

    此致、

    Danilo