This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619E:它可以提供的最大输出电流是多少?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021153/bq25619e-what-is-the-maximum-output-current-it-can-provide

器件型号:BQ25619E

您好!

你好。 我有一位与 BQ25619E 合作的客户。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

BQ25619E 数据表中提到 ISW=1.8A、为什么它被限制在如此大的电流、因为输入为3.2A、电池 RMS 放电为5A。 因此、如果限制为1.8A、它将放电

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    BQ25619E 是 1.5A 充电器。 它可以处理高达1.5A 的总电流、即充电电流和系统电流之和。 如果没有电池、则最大系统电流可以是1.5A。 因此、建议的最大 ISW 为1.8A。  请注意、实际负载电流也可能受到输入功率的限制。

     最大电池充电电流 设置为1.5A、而最大电池放电电流 为5A。 这两个电流具有不同的方向。

    谢谢、

    宁。