This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:在睡眠/关断模式下、库仑计数器需要处于开启状态

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019154/bq78350-r1-coulomb-counter-needed-to-be-on-in-sleep-shutdown-mode

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76940

大家好、

我收到了客户的问题。
根据我们的理解、在没有 PRES 信号输入的情况下、CHG 和 DSG 均会打开充电和放电 FET、并且不会发生库仑计数、但根据我们的设计、即使没有 PRES 信号、库仑计数器也需要处于活动状态。 这种实现是否可行?


我得到了工程师的答案:即使没有 PRES 信号、通过感应电阻器的任何电流都将由库仑计数器计数。

现在、我想知道:
您能解释一下如何在固件中实现这一点吗? 什么 CMD/FUNCTION 控制着这种情况? 库仑计数器默认处于活动状态、还是需要执行一些操作?

希望能得到帮助、谢谢。


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    当 PRES 处于非活动状态时、只要器件不进入睡眠状态、库仑计数器就会运行。  如果器件进入睡眠状态、则会在 Power:Sleep:Current 时间间隔内测量电流、否则会丢失其他电流信息。

    无论 PRES 处于活动状态还是处于非活动状态、CC 默认处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    感谢你的帮助。

    我们已经了解您所解释的内容。 您能告诉我库仑计数器的最小计数是什么、它是否测量低于10mA 的电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zonghui:

    由于感应电阻器、计算和系统中可能执行的任何调节、这有点令人困惑。  库仑计数器位于与 BQ78350-R1搭配使用的 BQ76940系列器件中。 如果您有一个像 EVM 这样的1m Ω 感应电阻器、则10mA x 1m Ω 将提供10uV 的电压。  在8.44uV/LSB 时 、库仑计数器中将得到1 LSB。  由于系统中会有一些噪声、并且偶尔会发生 LSB 或更多变化、因此需要进行一些滤波才能看到该值。  BQ78350-R1会对电流进行滤波。

    如果感应电阻为10m Ω、10mA 电流将提供100uV 电压、您预计会有11次计数、电流应从噪声中脱颖而出。  如果检测电阻器较小、例如0.5m Ω、则10mA 仅提供5mV、小于1LSB。  对于噪声、它应该改变噪声、并且电流滤波器应该显示一些小电流。