This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431A:TLV431A 和 TLV431B 之间的差异

Guru**** 2513915 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431A, TLV431B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021320/tlv431a-differences-between-tlv431a-and-tlv431b

器件型号:TLV431A
主题中讨论的其他器件: TLV431B

嗨、大家好

对 TLV431A 和 TLV431B 之间的差异有疑问

客户正在使用 TLV431AIDBZR,但由于电源方面的挑战,他们使用了 TLV431BIDBZR,但它们不起作用。

确定的主要差异 是基准容差(0.5%而不是1%)、但事实证明 TLV431BIDBZR 的最大 IK (最小值)值也稍大。

这是一个因素、还是可以指出其他哪些差异?

谢谢

Rodney  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodney、

    这不应成为问题、因为两个等级的典型阴极电流相同。 我很乐意将其脱机并查看客户原理图并进行详细讨论。

    最棒的

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您申请 SCH 并将离线发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 要关闭此主题、请单击"已解决"。 谢谢